This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1122484/lmd18200-lmd18200

器件型号:LMD18200

你好

我正在使用 LMD18200、 我的输出电流低于1A、0.3A 至0.6A。

我在 管脚上测量了固定电压、不管如何处理低于1A 的电流、我都需要  300mA 的电流控制。

电流感应输出连接到 ADC ADS8328IBPW。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    我不理解您的问题。 您能澄清一下您的问题。

    谢谢、

    Pablo Armet