主题中讨论的其他部件:DRV8876、 DRV8876-Q1、 DRV8874-Q1
尊敬的团队:
1.我的客户有一个 H 桥应用场景。 当电机堵转电流为0.6A 时、电流感测精度需要 为+/-10%。 但根据我们的数据表、精度无法满足其要求。 我们是否具有0.6A 的详细精度? 如果没有、如何实现客户的此类应用?
2.当 PWM 频率为10kHz、环境温度为125C 时、我们可以支持的最大输出电流是多少? 我们是否有用于此的计算器工具?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
1.我的客户有一个 H 桥应用场景。 当电机堵转电流为0.6A 时、电流感测精度需要 为+/-10%。 但根据我们的数据表、精度无法满足其要求。 我们是否具有0.6A 的详细精度? 如果没有、如何实现客户的此类应用?
2.当 PWM 频率为10kHz、环境温度为125C 时、我们可以支持的最大输出电流是多少? 我们是否有用于此的计算器工具?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
感谢您的提问。
DRV8243-Q1在0.8A-4.3A 的较高电流范围内具有良好的精度、但在较低的电流范围内不需要进行权衡。 如果客户在0.6A 电流下需要+/-10%的精度、我们建议使用 DRV8876-Q1。 DRV8876的电流能力低于 DRV8243-Q1、但足以应对0.6A 堵转电流。 精度优于+/- 10%。
-此精度要求的应用是什么。 为什么需要+/-10%的精度?
2.如果客户转至 DRV8876-Q1 (或 DRV8874-Q1)的电压为+/-10%、我们需要进行调查。 虽然 DRV8243-Q1中提供了计算器、但没有适用于 DR8874/76的计算器。 有多少电流(连续? 还是脉宽?) 需要低于125C 和10kHz? 我们可能需要推荐 DRV8874-Q1而不是 DRV8876-Q1。
此致
Shinya Morita
您好、Shinya、
感谢您的回复!
此 EE 是 TMC/热量管理控制器。 他们计划使用我们的器件来驱动一个具有高阻抗的小型电机、因此所需的驱动电流很小。 用于控制热泵的电机驱动器。 在此 TMC 项目中、除了小型电机外、还有大电流电机。 因此、他们计划使用同一器件 DRV8243-Q1来驱动小电流电机和大电流电机。
对于+-10%的精度、这是系统分配。 当 Iout 在范围(0.2A、0.8A)内时、精度为+-20%。 当 Iout=0.6A 时、它们需要知道精度是多少。 我们有这样的数据吗? 它们可以接受大于10%和小于20%的精度。
[引用 userid="36147" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1120782/drv8243-Q1-current-sensing-Accurity/4155610#4155610"]–此精度要求的应用是什么。 为什么需要+/-10%的精度? [/报价]请先向我发送 DRV8243-Q1计算器吗?
[引用 userid="36147" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1120782/drv8243-Q1-current-sensing-Accurity/4155610#4155610"] DR8874/76没有计算器可用于 DRV8243-Q1、但 DRV8243-Q1中提供。 [/报价]谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
请参阅此链接。
https://www.ti.com/product/DRV8243-Q1
这是数据表中的快速参考列表。
此致
Shinya Morita