请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8832-Q1 您好、先生、
我的客户要求电阻值与电流限制有关。
- 我们是否可以为 Risense 使用1欧姆电阻?
- 如果 Risense 大于1欧姆、有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户要求电阻值与电流限制有关。
您好、Henry、
感谢您的提问、今天我很乐意为您提供帮助。
有关该电阻器的更多信息、请参阅数据表的第7.3.5节:
如您所见、Risense 的最大值为1欧姆、这会将电流限制为200mA。 如果您决定使用较高的电阻器、则电流限制阈值将根据公式下降。
因此 Risense 不应大于1欧姆。 如果您希望完全关闭电流调节、可以将 Isense 引脚短接至 GND
最棒的
Pedro Arango Ramirez