This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:用于设置电流限制的电阻器

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1120972/drv8832-q1-the-resistor-used-to-set-the-current-limit

器件型号:DRV8832-Q1

您好、先生、

我的客户要求电阻值与电流限制有关。

  1. 我们是否可以为 Risense 使用1欧姆电阻?
  2. 如果 Risense 大于1欧姆、有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、


    感谢您的提问、今天我很乐意为您提供帮助。  

    有关该电阻器的更多信息、请参阅数据表的第7.3.5节:  

    如您所见、Risense 的最大值为1欧姆、这会将电流限制为200mA。 如果您决定使用较高的电阻器、则电流限制阈值将根据公式下降。  

    因此 Risense 不应大于1欧姆。 如果您希望完全关闭电流调节、可以将 Isense 引脚短接至 GND

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez