This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:我们是否有使用 BEMF 比较器估算 BEMF 的参考电路设计?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1, TLV3502, TIDA-010031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1120608/drv8343-q1-do-we-have-reference-circuit-design-for-estimating-bemf-using-a-bemf-comparator

器件型号:DRV8343-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3502TIDA-010031MSP430FR2355

大家好、

根据我们所讨论的内容、我的客户计划使用 DRV8343-Q1并需要传感器 BEMF。 他们选择了使用 BEMF 比较器估算 BEMF 的方法。 我们是否有用于此目的的参考设计? 以下是一些问题:

  • 对于 BEMF 比较器、比较器是否有任何特殊的规格要求? 我们有建议吗?
  • 对于其项目、使用了增量连接、这意味着它们无法检测到零点电压。 您是否有用于增量连接的类似 BEMF 估算设计参考?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    我不知道使用 BEMF 比较器在我的头顶上有一个参考设计示例、 但对于内部设计、以前实施过该方法的一种常见方法是将 V 相感应电压(在本例中为"U_SNS_LV_UB")与使用 TLV3502比较器的电机的虚拟中心抽头("CT")进行比较、 输出推挽电压("BCOMPU")变为低电平或高电平、具体取决于在梯形换向期间是否传递过零。 对每个相位重复此操作。  

    U_SNS_LV_UB 电压是相电压的电阻分压器、CT 电压连接在一起的3个电阻器、以在 WYE 连接中创建虚拟电机电压。  

    我不确定如何实现 BEMF 比较器的 Δ 绕电机比较。 我的最佳猜测是通过以下方式执行无传感器梯形检测:

    • 计算电阻分压器的相电压
    •  在软件中将它们从 Delta 相电压转换为 Y 相电压
    • 通过反电动势集成或其他无传感器梯形技术将这些值与 VM/2进行比较

    我有一个参考设计 TIDA-010031: www.ti.com/.../tidcf80中的使用 MSP430FR2355进行无传感器梯形计算的软件资源

    谢谢、
    Aaron