This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:DRV8840:在电机运行过程中,是否可以在没有死区时间的情况下更改方向?

Guru**** 2557970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1120190/drv8840-drv8840-can-i-change-directions-without-dead-time-during-motor-operation

器件型号:DRV8840

DRV8840:在电机运行过程中,是否可以在没有死区时间的情况下更改方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插入死区时间是为了在 FET 开关时防止 FET 击穿(电源直接对 GND 短路)。  您需要切换 FET 以改变方向。

    此致、

    Ryan