This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:浪涌电流

Guru**** 1230510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8910-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1119388/drv8910-q1-inrush-current

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

 

我的客户正在评估 DRV8910-Q1、该器件用作外部传感器单元的电源开关。

正常最大电流为500mA。

但是、由于传感器单元的输入电容器、会产生较大的浪涌电流、并且在输入电容器充满电之前多次发生 OCP。

当 OCP 发生时、主机 MCU 必须设置 CLR_FLT 才能恢复该条件。

然后,MCU 会变得非常繁忙,以恢复这种情况,直到输入电容器充满电并且 MCU 无法执行其他任务。

 

是否有办法解决这个问题?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要使用电感器隔离传感器、以减缓电流上升。  这是一个 I = C dv/dt 问题。  您还可以尝试选择器件中可能的最低压摆率、即0.6V/us。  请参阅数据表中的以下部分:

    8.3.1.2.1压摆率

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢。 由于我想与您分享更多详细信息、是否可以转到内部网站?

    此致、
    OBA