请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8910-Q1 您好!
我的客户正在评估 DRV8910-Q1、该器件用作外部传感器单元的电源开关。
正常最大电流为500mA。
但是、由于传感器单元的输入电容器、会产生较大的浪涌电流、并且在输入电容器充满电之前多次发生 OCP。
当 OCP 发生时、主机 MCU 必须设置 CLR_FLT 才能恢复该条件。
然后,MCU 会变得非常繁忙,以恢复这种情况,直到输入电容器充满电并且 MCU 无法执行其他任务。
是否有办法解决这个问题?
此致、
OBA