This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRV8424设计

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8424E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1118612/drv8424-drv8424-design

器件型号:DRV8424

尊敬的专家:

我需要控制四通道有刷电机、输入电压为24~ 32V、单通道输出电流需要2A、无需额外功能、是一种简单的 PWM 控制。 我想像这样使用 drv8424ppwpr:pin22~pin25用于 PWM 波,pin5/6用于电机1,pin9/10用于电机2。 引脚17 ~21和引脚26 ~28悬空。 这种电路是否存在风险? 我需要使用两个 DRV8424、因此我是否需要两个100uF 电容器用于 VM 接地? 我可以共享一个吗?


此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我建议逐引脚浏览数据表、以查看是否将引脚保持在高 Z 状态适合您的设计。 在许多情况下、您将无法访问器件已实现的任何功能、例如衰减模式选择、电流限制阈值、 低功耗睡眠模式和高 Z。确定这是否是系统可接受的最佳方法是通过设计中的每个引脚、查看高阻抗状态是否适合您的电路 而不是简单地将其保持浮动。 例如、对于 TOFF 和电路、我们可以看到衰减时间为24us。 此特定信息可在6.5节的数据表中找到。 我将推荐的一个指导是、您还应阅读针对每个引脚的建议、例如、需要在 CPH 和 CPL 之间有一个电容器、以便电荷泵有效工作、 其尺寸也可在表5-1的数据表中找到。  

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro Arango Ramirez:  

    感谢您的快速回复!

    附件的电路是否可行? Vsio1是具有隔离式电源的数字隔离器的输出、电压为5V

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    这个电路原理图对我来说是完全可行的:

    • nFAULT 被正确上拉至5V
    • 假设隔离器是稳定的、则 Vref 设置为3V、从而根据数据表的第8.2.2.2节提供2.3A 的跳闸电流
    • CPH 和 CPL 正确连接在一起
    • nSLEEP 连接到逻辑高电平、因此它永远不会进入低功耗睡眠模式
    • 连接至5V 的衰减引脚将为低衰减
    • 所有输入均通过 PWM 进行连接 、但这是很好的  

    从技术上讲、一切看起来都很好、但我要强调的是、为了使其正常工作、您需要具有支持 PH/EN 和 PWM 输入的器件型号。 这将是 DRV8424E。 如果您尝试对仅具有 STEP/DIR 的器件执行此操作、则不起作用。  


    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pedro Arango Ramirez:  
    感谢您的回答!
    您在最后一段中的意思是:
    我正在使用 drv8424p,这是否有问题?

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    抱歉、如果我的答案令人困惑、您的 DRV8424P 非常适合此应用。  

    让我详细说明一下、DRV8424具有3种不同的型号、它们将改变器件的控制方式:

    DRV8424将由 STEP/DIR 控制

    DRV8424E 将由 PH/EN 控制

    DRV8424P 将通过 PWM 进行控制。  

    由于您使用 PWM 来控制器件、因此 DRV8434P 是最佳选择。  

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pedro Arango Ramirez:  
    感谢您的回答!
    现在一切都很好,谢谢!

    此致、

    William