This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:IIC 通信问题

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1118274/mcf8316a-iic-communication-issue

器件型号:MCF8316A

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

IIC 从未确认过 ACK、为什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    我们的团队将致力于在下周中/周末提供最新的响应

    但是、与此同时、客户能否提供一些更详细的信息、例如波形捕获以进行评估?

    我们首先要了解客户是否已在以下问题上确认正确的系统初始化:

    • 该器件在各种稳压器上是否具有适当的电压、例如主电源输入引脚?
    • 器件是处于唤醒状态还是处于低功耗睡眠模式、其中可能会禁用器件的某些功能(例如 I2C)?  
    • I2C 实现是否满足数据表中提到的电路要求和时序要求?

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    原理图会有所帮助、但否则、您是否可以要求客户检查:

    1. 测量并验证稳压器输出:
      1. 降压稳压器(默认为5V)
      2. AVDD (3.3V)
      3. DVDD (1.5V)
    2. 确保 I2C 和 FG 引脚上存在正确的上拉电阻器:

      (即使未使用 FG、I2C 仍需要 FG 上的上拉电阻器才能正常工作)

    此致、
    陈家祥