This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:双集成 NMOS 选择

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, CSD88537ND, CSD88539ND, CSD88599Q5DC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1119105/drv8300-dual-integrated-nmos-selection

器件型号:DRV8300
主题中讨论的其他器件: CSD88537NDCSD88539NDCSD88599Q5DC

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户正在寻找与 DRV8300搭配使用的双集成 NMOS、要求如下:

A. 电流

B. VDS 大于50V

C. 开关频率约为20kHz

请帮您提供一些建议吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    TI 拥有可满足您要求的 NexFET 块。 例如 CSD88537。 https://www.ti.com/lit/gpn/csd88537nd

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您关注 TI FET。 Aaron 正确地说、我们有可在应用中工作的双 FET 或电源块。 我们有两个采用 SO8封装的双路60V 器件 CSD88537ND (VGS = 10V 时为15mΩ Ω)和 CSD88539ND (VGS = 10V 时为28mΩ Ω)。 这些器件要求 VGS 最小值为6V、并且与5V 栅极驱动器不兼容。 我们确实具有更高的性能/成本、60V 电源块 CSD88599Q5DC、但这对于您的应用来说是过度的。 我在下面添加了一个指向 BLDC 电机驱动器 FET 选择工具的链接、该工具允许用户针对其应用比较多达3种不同的 TI FET 解决方案。

    https://www.ti.com/tool/MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用