主题中讨论的其他器件: CSD88537ND、 CSD88539ND、 CSD88599Q5DC
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户正在寻找与 DRV8300搭配使用的双集成 NMOS、要求如下:
A. 电流
B. VDS 大于50V
C. 开关频率约为20kHz
请帮您提供一些建议吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户正在寻找与 DRV8300搭配使用的双集成 NMOS、要求如下:
A. 电流
B. VDS 大于50V
C. 开关频率约为20kHz
请帮您提供一些建议吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
TI 拥有可满足您要求的 NexFET 块。 例如 CSD88537。 https://www.ti.com/lit/gpn/csd88537nd
谢谢、
Aaron
您好、Cherry、
感谢您关注 TI FET。 Aaron 正确地说、我们有可在应用中工作的双 FET 或电源块。 我们有两个采用 SO8封装的双路60V 器件 CSD88537ND (VGS = 10V 时为15mΩ Ω)和 CSD88539ND (VGS = 10V 时为28mΩ Ω)。 这些器件要求 VGS 最小值为6V、并且与5V 栅极驱动器不兼容。 我们确实具有更高的性能/成本、60V 电源块 CSD88599Q5DC、但这对于您的应用来说是过度的。 我在下面添加了一个指向 BLDC 电机驱动器 FET 选择工具的链接、该工具允许用户针对其应用比较多达3种不同的 TI FET 解决方案。
https://www.ti.com/tool/MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC
请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
谢谢、
John Wallace
TI FET 应用