This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:SPI 编程

Guru**** 1113850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1118979/drv8910-q1-spi-programming

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

是否有发送 SPI 配置命令的建议顺序?

我想获得一本介绍设置顺序的应用手册。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    -数据表包含应用和实施部分、从第129页开始。 它可以称为用户手册。

    -没有特定的 SPI 命令顺序要求,但下面是示例。

     1:请勿启用 H 桥输出(OP_CTRL_1和 OP_CTRL_2)。 只需将其保留为默认值。 -请参阅数据表8.3.1.1.4.6

     2.对其他寄存器进行编程以进行配置设置。 (您可以禁用未使用的保护。例如、OLD_CTRL_1和 OLD_CTRL_2)

     3. CONFIG_CTRL 中的 CLR_FLT。 这是可选的、但故障条件将被清除。

     4.对  H 桥输出(OP_CTRL_1和 OP_CTRL_2)进行编程以启动电机运行。

     

    此致

    Shinya Morita