This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:电压电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1116927/drv8243h-q1evm-voltage-supply

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1DRV8256

您好!

是否可以更改硬件配置(EN/PH)中的过压阈值? 我们的电源电压介于30V 和38.5V 之间、但 DRV8243在33V 之前工作(在此电压之后、我们不确定驱动器是否会停止运行)。

提前感谢您的回复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、


    感谢您的提问、今天我很乐意为您提供帮助。  

    关于您的第一个问题、为硬件配置设置了过压阈值、以便能够更改阈值您必须通过 SPI 与器件连接、在这种情况下、您可以使用 Vmov 参数设置4种不同的阈值函数。 此信息可在数据表的第3页的表5-2中找到:

    在硬件版本中、过压阈值设置为最小值33.6、因此我建议设计最大 VM 33V、以便不会意外触发过压。 使用 SPI 型号可以设置更多选择。 更多信息可在 Vmov 参数表7.5.11的数据表第17页找到。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、我无法更改我的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    在这种情况下、我建议使用不同的器件、DRV8243-Q1不适合用于如此高的恒定电压。  

    我建议查看 DRV8256、因为它具有较高的电压容差。:

    https://www.ti.com/product/DRV8256?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe&utm_content=DRV8256&ds_k=DRV8256&DCM=yes&gclid=EAIaIQobChMIrJm6q_fz-AIVi2pvBB1hEgmTEAAYASAAEgLVjvD_BwE&gclsrc=aw.ds


    谢谢、

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    谢谢、但峰值电流太低。 我们需要一个在 30V 至40V 电源电压范围内工作的驱动器、并且能够提供最小10A 的峰值电流(我们将非常感激)。 此外、我们在数据表中看到 SPI 型号能够禁用过压监控、如果电压增加超过40V、会发生什么情况?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanni、

    正确、您可以使用 SPI 型号完全禁用过压保护。 但是、请注意、这会带来损坏器件的潜在风险。 calypso 系列器件是一个值得关注的好地方。 对于可能的最大电压和电流、您需要查看:

    DRV8245:  

    https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1

    它高达40V、32A

    还有高达21A 的 DRV8243。

    电压的主要限制是驱动器内部 FET 的额定值。 如果电压增加到40V 以上、则可能会损坏内部 FET。 如果可能的话、我建议查看我们的外部 FET 栅极驱动器产品系列、该产品系列允许控制额定电压较高的外部 FET。

    DRV8702和 DRV8703具有47V 最大绝对电压、因此是一个很好的起点

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez