主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5739、 MSP430FR5739、 MSP430F5529
我正在使用 MSP-EXP430FR5739将固件刷写到 DRV8343H-Q1EVM 中、并为不同的 MSP 板设置文件。 在我阅读的论坛页面中、我看到我的板可以正常工作、但我不断收到关于存储器映射不匹配的错误。 我是否需要单独的文件、或者是否有更简单的方法来更改文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 MSP-EXP430FR5739将固件刷写到 DRV8343H-Q1EVM 中、并为不同的 MSP 板设置文件。 在我阅读的论坛页面中、我看到我的板可以正常工作、但我不断收到关于存储器映射不匹配的错误。 我是否需要单独的文件、或者是否有更简单的方法来更改文件?
您好、Salvatore、
要连接 MSP-EXP430FR5739、请确保 移除 跳线桥上的3V3、GND、SBWTDIO 和 SBWTCK 跳线、 以断开电源和 eZ-FET 调试信号与 MSP430FR5739的连接。 这将强制电源和 SPI-by 线引脚连接50mil 接头。
它将如下所示:
蓝色圆圈表示移除的跳线、红色圆圈表示连接 到 DRV8343x-Q1EVM 上 MSP430F5529的50mil 接头。 此外、请确保在 CCS 中转到"Project Properties"、并将目标设置为 MSP430F5529、而不是 MSP430FR5739。
谢谢、
Aaron