This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:自定义参考代码

Guru**** 1134760 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-DRV8320H, BOOSTXL-DRV8320S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1117244/boostxl-drv8323rs-customizing-the-reference-code

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RHBOOSTXL-DRV8320HBOOSTXL-DRV8320S

您好!

我是在  BOOSTXL-DRV8323RS 的技术文档中阅读《DRV832XX EVM 含传感器软件用户指南》的。 我偶然发现了一个部分、它允许我修改参数的运行时间。 我正在寻找"DRV832xx_EVM_BLDC_FW"、认为 Resource Explorer 甚至 TI 的串行引擎都没有发现任何问题、如果可能、可以指导我查看固件文件吗?

此致、

Patryk。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    这是软件 :https://www.ti.com/lit/zip/slvc683

    软件文件取自 BOOSTXL-DRV8323RS 和  BOOSTXL-DRV8323RH 页面、但仍显示在 BOOSTXL-DRV8320S 和 BOOSTXL-DRV8320H 页面上。 我们正在努力解决这个问题。  

    谢谢、
    Aaron