This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:降低 DRV8320功耗

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1110233/drv8320-decrease-drv8320-power-consumption

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件:DRV832X

您好!

我们在 BLDC 控制器中使用了 DRV8320SRTVT、并注意到在闲置模式下、即电机静止时、DRV 会拉取0.014安培@ 12V 的电流。  由于此器件可通过 SPI 进行配置、因此是否可以尝试降低电流消耗、因为应用需要的功耗尽可能低。

谢谢、
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    是的、DRV832x 系列器件具有低功耗"睡眠模式"、通过将"启用"引脚切换为低电平来触发该模式。  

    请告诉我以下信息是否可以解决您的问题。 谢谢!  

    有关此问题的更多详细信息、请参阅数据表第8.4.1.1节"睡眠模式"  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    以上答案是否解决了您的问题?

    如果是、请帮助将该主题标记为已解决。 谢谢!

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    现在关闭线程-  

    如果不需要进一步的支持、请帮助将该主题标记为已解决。 谢谢!

    此致、  
    Andrew