请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 主题中讨论的其他器件:DRV832X
您好!
我们在 BLDC 控制器中使用了 DRV8320SRTVT、并注意到在闲置模式下、即电机静止时、DRV 会拉取0.014安培@ 12V 的电流。 由于此器件可通过 SPI 进行配置、因此是否可以尝试降低电流消耗、因为应用需要的功耗尽可能低。
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jonathan、
是的、DRV832x 系列器件具有低功耗"睡眠模式"、通过将"启用"引脚切换为低电平来触发该模式。
请告诉我以下信息是否可以解决您的问题。 谢谢!
有关此问题的更多详细信息、请参阅数据表第8.4.1.1节"睡眠模式"
此致、
Andrew