This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:外部栅极驱动电阻

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328, DRV8328AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1114923/drv8328-external-gate-drive-resistance

器件型号:DRV8328

您好!

我将使用 栅极驱动器器件 DRV8328、并计算外部栅极驱动电阻。 我听从了前一个 E2E 帖子(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1102047/drv8328-compatible-mosfet-device-with-gate-driver-drv8328)的建议 、但仍有一些问题。 我要遵循的步骤是:

1) 1)使用公式计算 I_Source: T_Slew = Qgd / I_Source。   我所选 MOSFET 的 Qgd 等于12nC、如果我的目标 是 t_SLEW = 100ns、正如 上一篇文章中建议的那样、我得到 I_Source = 0.12A  

2) 2)使用公式计算 R_external: I_Source = V/R_tot、其中 R_tot = R_external + R_pu。 根据我的理解、V 是栅极电压、 对于 DRV8328 器件而言等于大约10V、因此 R_tot 等于83Ohm。 上拉电阻等于8.4欧姆(请参阅 DRV8328 数据表中的下表)、因此所需的外部栅极驱动电阻 R_external 等于75欧姆、在我看来、这似乎是一个很高的值。 这些步骤和计算中使用的值是否正确?

谢谢

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、  

    我们的团队目前是7月4日美国假期的 OOO、因此我们将在本周结束前提供最新的回复。  

    对于初始响应、  

    1. 您对 t_Slew 的估计值应该正确。 但是、我要澄清的一点是、100ns 肯定是开关时间更快速的终点。 更好的做法是将压摆率降低一点、使其降至几百纳秒甚至1微秒、以避免 MOSFET 导通过快而导致的电压瞬变。  
    2. 至于外部栅极串联电阻的计算、75欧姆外部电阻肯定是我们期望的较高端-但仍在数据表中引用的预期范围内:
      1. 最好选择具有更高 Qg 和 Qgd 规格的 MOSFET、以便它们更适合与 DRV8328器件的栅极驱动拉电流/灌电流强度配对使用

    希望该信息能帮助-  

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我找到了 TI 的评估模块(请参阅 https://www.ti.com/tool/DRV8328AEVM) 、该模块使用完全相同的栅极驱动器件(DRV8328)和非常相似的 MOSFET (CSD18536KTTT)、其中 Qg = 108nC、Qgd = 14nC。 该 EVM 具有10欧姆的外部栅极驱动电阻、因此我可以按计算 I_Source  

    I_Source = V/(R_EXTERNAL + R_PU)= 10/(10 + 8.4)= 0.54A

    t_SLEw 为

    T_Slew = Qgd / I_Source = 14/0.54 = 25.8ns

    因此、如果我的计算结果正确、 DRV8328AEVM 使用的压摆率甚至小于100ns。 你怎么看? 我是否在 这里遗漏了一些重要的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、

    要回答您之前提出的两个问题:

    [引用 userid="515949" URL"~/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1114923/drv8328-external-gate-drive-阻力"]1)使用以下公式计算 I_Source :T_Slew = Qgd / I_Source。   我选择的 MOSFET 的 Qgd 等于12nC、如果我的目标 是 t_SLEW = 100ns、正如 上一篇文章中建议的那样、我得到 I_Source = 0.12A 

    是的、这是正确的、在 VDS 下降时间内、I_SOURCE 将是大约120mA 的瞬时峰值栅极驱动电流。  

    [引用 userid="515949" URL"~/support/motion-drivers-group/motion-drivers/f/motion-drivers-forum/111114923/drv8328-external-gate-drive-阻力"]2)使用公式计算 R_external: I_Source = V/R_tot,其中 R_tot = R_external + Rpu。 根据我的理解、V 是栅极电压、 对于 DRV8328 器件而言等于大约10V、因此 R_tot 等于83Ohm。 上拉电阻等于8.4欧姆(请参阅 DRV8328 数据表中的下表)、因此所需的外部栅极驱动电阻 R_external 等于75欧姆、在我看来、这似乎是一个很高的值。 这些步骤和计算中使用的值是否正确?[/quot]

    您在这里的想法是正确的; 我们还在设计栅极驱动电阻计算器、该计算器根据 MOSFET 电容值、所需的平均栅极驱动电流、PVDD/GVDD 电压和所使用的栅极电阻拓扑(单栅极电阻器与具有灌电流二极管的源极/灌电阻器)对使用的电阻器进行最佳建模。  

    有几个因素使得栅极电阻器的计算不如使用下面的公式简单...

    [~引语 userid="515949" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/111114923/drv8328-external-gate-drive-阻力"] i_source = V/R_tot[/quot]

    您将需要 GVDD 的确切值、该值取决于 PVDD、环境温度和平均 GVDD 电流(取决于 MOSFET Qg、PWM 开关频率以及梯形换向期间的2个 FET 开关)。  

    另一个考虑因素是、GVDD 为压摆 FET 而提供的电压不仅仅是 GVDD、而是 GVDD 减去 MOSFET 的米勒平坦区电压、 因为 MOSFET VDS 开始在米勒平坦区电压下进行压摆。  

    您可以使用我们的栅极电阻计算器的 V1、在计算栅极电阻值时、最坏情况下误差为33%。 我们正在改进此工具、以便在在线发布之前出现更小的错误。 e2e.ti.com/.../Gate_5F00_Resistor_5F00_Calculator_5F00_V1.xlsx

    [~引脚 userid="515949" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1114923/drv8328-external-gate-drive-resistance /4132468#4132468"]SO、如果我的计算结果正确、 DRV8328AEVM 使用的压摆率甚至小于100ns。 你怎么看? 我是否在 这里遗漏了重要的内容?

    是的、使用梯形换向切换 MOSFET 的压摆率小于50ns。 但是、由于这是一个 EVM、因此在较低的电流(<10A)上测试了峰值电流、并且有780uF 的大容量电源电容和良好的布局实践、可避免耦合到其他栅极信号并减轻寄生效应。  

    储罐、
    Aaron