您好!
我将使用 栅极驱动器器件 DRV8328、并计算外部栅极驱动电阻。 我听从了前一个 E2E 帖子(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1102047/drv8328-compatible-mosfet-device-with-gate-driver-drv8328)的建议 、但仍有一些问题。 我要遵循的步骤是:
1) 1)使用公式计算 I_Source: T_Slew = Qgd / I_Source。 我所选 MOSFET 的 Qgd 等于12nC、如果我的目标 是 t_SLEW = 100ns、正如 上一篇文章中建议的那样、我得到 I_Source = 0.12A
2) 2)使用公式计算 R_external: I_Source = V/R_tot、其中 R_tot = R_external + R_pu。 根据我的理解、V 是栅极电压、 对于 DRV8328 器件而言等于大约10V、因此 R_tot 等于83Ohm。 上拉电阻等于8.4欧姆(请参阅 DRV8328 数据表中的下表)、因此所需的外部栅极驱动电阻 R_external 等于75欧姆、在我看来、这似乎是一个很高的值。 这些步骤和计算中使用的值是否正确?
谢谢
Giorgio