This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:3个芯片级联以控制12个负载

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1109669/drv8806-3-chips-cascaded-to-control-12-loads

器件型号:DRV8806

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户使用3个 DRV8806单元来实现级联输出控制负载、现在可以控制输出端口、但存在以下问题:

1) 1)当前只有12欧姆电阻器和光连接到 EXV1_A1上的 VM、其他11路悬空。

2) 2)使用上站软件单独控制 EXV1_A1、灯正常打开/关闭;控制 EXV1上的其他三种方式、对 EXV1_A1上的已有没有影响。

3) 3)在 EXV1_A1开启状态下、如果 EXV2和 EXV3的通道受到控制、EXV1_A1将断开连接、如图所示。 在第一个波形之后首先发送数据、EXV1_A1打开、第二个波形 EXV1_A1发送异常关闭。

4) 4)如果为3、则控制 EXV1上的其他三个通道、并重新开启 EXV1_A1。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    [引用 userid="496057" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1109669/drv8806-3-chipsensing-controlling-12-loads"]4)如果是3个通道,则控制 EXV1上的其他三个通道,并重新开启 EXV1_A1。]

    只是为了确保我正确理解这种说法。 在第3种情况下、当启用来自其他两个驱动器的任何通道时、EXV1_A1关闭。 但是、当启用通道 A 的任何驱动器(EXV1_A2/A3/A4)时、EXV1_A1会恢复正常运行。这是正确的吗?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pablo Armet、

    感谢你的帮助。

    [~ userid="411901" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1109669/drv8806-3-chips-级 联到控制-12-loads/4112987#4112987"]、以确保我正确理解此陈述。 在第3种情况下、当启用来自其他两个驱动器的任何通道时、EXV1_A1关闭。 但是、当启用通道 A 的任何驱动程序(EXV1_A2/A3/A4)时、EXV1_A1会恢复正常运行。这是正确的吗?[/QUERP]

    是的、正确。

    VM = 12V、接通时电流小于1A。 SDATOUT 大约为5V 电平、SDATIN 和 BRANCH 等控制信号为3.1V 电平。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您提供信息。 老实说、我不确定这里发生了什么。 但我可以肯定地说、这不是预期行为。 让我更仔细地研究一下、我将在做一些研究后的1-3个工作日内回复您。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pablo Armet、

    谢谢、我是否知道有任何反馈?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我还在研究这个问题、抱歉、这个问题需要更长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pablo Armet、

    此问题已由客户解决、这是软件问题。 再次感谢。

    此致、

    樱桃