大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户使用3个 DRV8806单元来实现级联输出控制负载、现在可以控制输出端口、但存在以下问题:
1) 1)当前只有12欧姆电阻器和光连接到 EXV1_A1上的 VM、其他11路悬空。
2) 2)使用上站软件单独控制 EXV1_A1、灯正常打开/关闭;控制 EXV1上的其他三种方式、对 EXV1_A1上的已有没有影响。
3) 3)在 EXV1_A1开启状态下、如果 EXV2和 EXV3的通道受到控制、EXV1_A1将断开连接、如图所示。 在第一个波形之后首先发送数据、EXV1_A1打开、第二个波形 EXV1_A1发送异常关闭。
4) 4)如果为3、则控制 EXV1上的其他三个通道、并重新开启 EXV1_A1。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃