This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:如何使用 ADC 捕获完整的正弦波而不产生偏移

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112370/drv8305-q1evm-how-to-capture-a-full-sine-wawe-without-offset-with-adc

器件型号:DRV8305-Q1EVM

我正在使用 DRV8305-Q1EVM 处理电机旋转项目。

我的主要问题是、从 ADC 读取"正弦"波时、我无法获得任何负面结果。

EVM 板在系统的采样端没有传感器或 OPAMP 电路。

但 TI 准备的项目没有此类问题。 在同一硬件上,TI 项目成功地捕获了完整的正弦波。

这些是 EVM 上的电压和感测电路。 最后一张图片是我所需的和当前的 ADC 读数。

ı 从 ADC 捕获全正弦波应该怎么做。  

谢谢、

EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    感谢您的提问!

    DRV8305EVM 使用单个分流电阻器、其中低侧 MOSFET 的源极连接在一起、并连接到 单个感应电阻器以接地。 这意味着流经感测电阻的电流是流经所有相位的所有电流的总和。  因此、单个感应电阻器上的压降将始终显示正电流。 为了使 ADC 能够捕获流经每个单独相位的负电流和正电流、您需要为每个半桥配备一个单独的感应电阻器和 CSA、而不是用于测量流经所有相位的总电流的一个感应电阻器。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。 我知道有用于相电流的"单个"分流电阻器。 但在我现在使用的实际硬件上、分流 电阻器的值 为0欧姆、相当于短路。  所有相位都在分流电阻器之前连接了5mil 电阻。  

    在当前的硬件设置中,我是否仍会观察到各个相电流感测引脚上的电流“总和”?

    另一方面、德州仪器为 F28027Q1-EVM 发布的软件项目能够捕捉相电流和电压的正负值。 使用相同的硬件设置、我无法像 TI 那样捕获值。 所以我的主要问题是、为了完全捕获 ADC 读数、我应该更改或添加什么软件?

    谢谢、

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Efe、

    感谢您的澄清、我现在明白了。 分流电阻器的3个分流电阻器、这将导致测量流经每个相位的电流、而不是电流的总和。 您能否提供显示 SOx 引脚输出的波形?

    此致、

    Anthony Lodi