This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:在用户指南第4.2.4.4_Figure 8中、我不相信 CCS 正在连接到目标。

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, MSP-EXP430G2ET, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1120100/boost-drv8711-at-user-s-guide-step-4-2-4_figure-8-i-don-t-believe-the-ccs-is-connecting-to-the-target

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETDRV8711

您好!

按照用户指南说明操作后、我无法运行 BoosterPack (GUI 似乎未读取任何数据)。  这可能是因为在第4.2.4._Figure 8、Connect Target 中的步骤中、我收到消息"break at address "0xe32c"、但没有可用的调试信息、或者程序代码之外。"  我也不会得到连接到目标的指示(显示为"已暂停")。  请参阅随附的屏幕截图。

我尝试按照方法2 (用户指南4.2.5)加载固件、但该方法存在其他问题。

我使用的是最新的 CCS v12.0和 GUI Composer Runtime 6.2.0.1。  硬件是具有 TI LaunchPad MSP-EXP430G2ET 的 Boost-DRV8711评估模块。

如果此 BoosterPack 产品存在任何其他已知问题、请告知我。

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roger、  

    只是为了确保 在尝试连接电机电源连接器时、您是否为其提供电源(8V - 52V)?  以及跳线是否按照 3.2配置 LaunchPad 中所述进行安装?   

    谢谢、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回答。

    是的、我按照说明重新配置并移除了跳线。  我逐步遵循了指南。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、48V 电压施加到电机连接器上。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roger、  

    我想知道这是否是目标配置问题。 转到"View"、"Target Configurations"、然后查看此处配置的展开树是否看起来正确。  以下是有关使用 Target Configuration View 的视频:  https://www.youtube.com/watch?v=NNQJWCWaypY

    以及一些其他目标配置说明:  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-common_target_configurations.html

    不确定您是否使用 JTAG、但与 DRV8711相关的几个问题提到了 JTAG 问题:  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    除此之外、我建议重新遵循本节的用户指南、看看您是否获得了不同的结果。  这是否在工作计算机上、防火墙或其他 IT 安全措施可能会干扰设备?   

    我个人对该板或 GUI 没有任何经验、但我也联系了我的团队以获得进一步的指导、如果他们有任何其他建议、我将向您提供更新。   

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我将研究您的建议、并告诉您我如何制定。

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我研究了你的建议,但它们似乎与我的问题无关。

    我所做的是针对新的 LaunchPad 和电机驱动器评估板进行更改、并尝试使用用户指南的方法2加载。  结果是一样的。  然后、我尝试使用 CCS 上的"flash"按钮加载 MSP430。  这似乎使我达到了一个新的水平。  当 GUI 打开时、我发现它报告了电机驱动器评估模块上 nFAULT 和 nSTALL LED 的正确状态(nFault 打开、nSTALL 关闭)。  另一个有趣的区别是、我不必更改 GUI 上的 COM 端口选择。  默认情况下、它会显示"MSP430 Application UART"选项。  尽管有这些优点、但 GUI 上的其他功能都无法正常工作。  此外、加电时、nFAULT 状态不应处于活动状态。

    我现在正处于收益递减的阶段。  我希望使用此评估设置轻松为我的步进电机应用建立 DRV8711工作参数。  但是、由于评估设置需要自己的开箱即用调试、因此我发现最好通过应用中不太理想的直接代码更改方法来重定向我的工作、以建立我的电机运行参数。

    我的印象是、TI 的 BOOST-DRV8711评估设置和/或固件与 CCS 和 MSP430 LaunchPad 版本不符。  这方面的一些证据是我的上述问题以及以下意见:

    • 根据用户手册4.2第1步"此应用程序是在 CCS v5.5.0中开发的"、但最新下载的版本为12.0.0。
    • 用户指南中的 MSP430 LaunchPad 照片所示的电路板与目前提供的电路板不完全相同、这意味着需要进行重大修订。
    • 用户指南第4.3步中的 GUI 编写运行时链接不再有效。

    我只能希望 TI 再次访问他们的 Boost-DRV8711评估套件、以确保所有内容都是最新的、并且用户指南可以逐字遵循、以实现当今硬件的功能设置。  

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    请允许我进一步探讨这一点。   

    作为使您启动并运行的并行路径、我们是否可以考虑使用替代 EVM?

    https://www.ti.com/tool/DRV8711EVM

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    是的、我知道这款 EVM。  在我搜索 EVM 时、我无法在任何地方找到它、而 Boost-DRV8711则很容易找到。  快速检查可用性显示情况仍然如此。  我看到它使用不同的 GUI。  可能更易于使用。  无论如何,我将继续前进。

    谢谢、

    Roger   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    我对缺货情况感到抱歉。   

    我发现这篇文章可能会解释您的问题。  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/844797/boost-drv8711-the-evm-doesn-t-operate-with-sp-exp430g2et/3143633#3143633

    我知道这并不有用、但只是想让您知道与尚未解决的新 LaunchPad 不兼容的问题。  不幸的是、我目前没有解决方案。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不错的发现  这很好地解释了我遇到的问题。

    谢谢、

    Roger