This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8323SRTAT

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, DRV8328, DRV8300, DRV8323, DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1124694/drv8300-drv8323srtat

器件型号:DRV8300
主题中讨论的其他器件:DRV8329DRV8328DRV8323DRV8303

我们 Steris 正在为即将推出的电机控制器做出设计决策、我想确认  、TI 驱动器 IC、特别是 DRV8303DCA 和 DRV8323SRTAT、在新设计中得到推荐、并且将在未来多年继续得到支持和制造? 此外、您能否确认并告知我们何时可以获得更好的这些器件交货周期? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    问得好。 DRV8303DCA 是一款具有60V 绝对最大值和1.7A/2.3A 最大拉/灌栅电流的旧栅极驱动  器、DRV8323SRTAT 是一款成熟的栅极驱动器、具有60V 绝对最大值和1A/2A 拉/灌栅极电流。  

    这两个器件都采用了较旧的工艺技术、由于供应和制造能力支持使用较旧的工艺技术生产这些器件、因此交货周期会更长。 不过、这两款器件都没有 EOL 计划、并且在未来许多年都将继续得到支持和制造。  

    我强烈建议将 DRV8328、DRV8329和 DRV8300作为主栅极驱动器件进行评估、在未来几年中将器件可用性和交货周期缩短。 这些器件采用较新的工艺技术、具有更高的吞吐量和更多的生产。 我们还致力于开发采用相同工艺技术的下一代器件、以便在未来2-10年内更容易获得 BLDC 栅极驱动器解决方案。  

    请评估这些器件以替代 DRV8303/DRV8323:

    DRV8328  -基于绝对最大值为60V 的低成本自举栅极驱动器、具有1A/2A 栅极拉电流/灌电流

    DRV8329基于绝对最大值为60V 的低成本自举栅极驱动器、具有1A/2A 拉/灌栅极电流和1个集成 CSA

    DRV8300 - 基于绝对最大值为100V 的低成本自举栅极驱动器、具有0.75/1.5A 拉/灌栅极电流

    您的应用的系统要求是什么? 电压、电流、接口、算法、保护、 等等?

    谢谢、
    Aaron