This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:外部组件-建议的直流偏置电压

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1124414/drv8328-external-components---recommended-dc-bias-voltage

器件型号:DRV8328

大家好、  

我的客户询问有关 CCP 和 Cgvdd 的问题、建议在下面提供这些值。  

对于 CCP、建议使用 PVDD 额定电容器、PVDD 高达65V、但 CPH 和 CPL 之间的电压似乎不会达到65V。

考虑到直流偏置、应考虑哪种直流偏置电压?  

对于 Cgvdd、这是相同的问题、也让我知道 Cgvdd 的直流偏置电压。

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、NY、  

    我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、NY、

     

    我们建议选择额定电压加倍的电容器、以考虑电压尖峰和直流降额。 CCP 的建议标称值为470nF、额定电压为 PVDD。

     

    对于 CGVDD、我们建议电压值大于10uF、额定电压为25V。

     

    建议为这些电容器使用 X5R/X7R 热系数、以减少温度偏置引起的漂移变化。

     

    考虑到所有漂移/容差后、我们建议有效电容为标称值的+/-30%。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!