This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:DRV IC 故障

Guru**** 2354240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, DRV8306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1120037/drv8306-drv-ic-failure

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件:LM5121

我们使用的是 IC DRV8306和升压 LM5121。 升压部分、我们使用电子负载加载了高达10A 的电流。 此外、DRV 我们使用电机运行高达10A。 两者都是独立工作的。 我们已经尝试了很多次、没有发现任何故障。 但是、在集成升压输出和 DRV 输入后不久、DRV IC 在负载2A 时出现故障。 第二个单元 IC 在3A 时出现故障。 在 DRV IC 中、从 DVDD 引脚生成3.3V 电压。 在发生故障的电路板中、发现该引脚对地短路。 给出了原理图和损坏 IC 的屏幕截图。 在损坏的 IC 中、观察到黑点。 可能的原因是什么

BLDC_24V 和24V 短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、电路板是由您设计和制造的吗? 或者它已经准备好了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    我将与团队协商、并在下一周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对该板进行了设计。 两个板一个包含升压、另一个包含 drv。 两者均通过导线连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

     

    我试着看一下您上传的原理图、但是当我必须放大时、图片非常模糊。 您能否上传原理图的 pdf、以便我查看所用组件的值。

     

    此外、我注意到您在以下 E2E 帖子中要求进行原理图审阅。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1120035/drv8306-drv8306-schematic-review

    您希望我们查看此最新版本、还是单独使用?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV-schematics.pdfe2e.ti.com/.../Boost-schematics.pdf

    提供了两个原理图的 PDF。

    我在链接中提供的原理图是更新后的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

     

    感谢您为我们提供 pdf。 我们的目标是在下周年底之前作出答复。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    在随附的 PDF 中、您将在评论中找到我们的一些顾虑和建议。

    e2e.ti.com/.../DRV-schematics_2D00_IC-faulure-_2D00_-TI.pdf 

    电路板上的损坏可能是由于 ESD 二极管反向偏置导致物理损坏。

     

    如果 VM 和 VCP 之间的差值超过15V、则可能会发生这种情况。 潜在原因包括:

    • SHx 上的大电流
    • 由于 VCP 上存在较大的(2.2uF 与1uF)电容器、因此 VM 电压灌入速度快于 VCP
    • VM 之间的大容量电容不足、导致 VM 快速下降。

     

    为了了解发生了什么、请监控 VM、VCP 和 SHX 的波形、以检查它们是否在该范围内。

     

    此外、请检查 DVDD 电容器是否被烧断、以了解短路是通过器件还是通过电容器进行、方法是拆焊 IC 并进行测试。 短路可能会通过 PCB 本身。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    您是否需要有关此主题的帮助? 如果未解决、请标记为"已解决"。  

    谢谢、
    Aaron