This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803不会驱动步进电机正常工作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125975/drv8803-drv8803-does-not-drive-the-stepper-motor-to-work-normally

器件型号:DRV8803

尊敬的 TI 团队:

 DRV8803的应用存在一些问题。 我们将 VM 引脚连接到电源的9V 电压、但我们希望驱动5V 步进电机。  原理图如下:

但是、它不会驱动电机正常工作。

中的波形如下所示:

输出波形如下所示:

从数据表中、我们可以了解到 VCLAMP 需要连接到 VM。 由于步进电机电源电压仅为5V、我们只需将其连接到5V 电源即可。 这是否会导致电机工作异常? 如果不是,你可否就这个问题给我们一些好的建议呢?

谢谢、

此致