This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870/1/2的这三个芯片之间有何差异?

Guru**** 2292870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8871, DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125901/drv8870-what-is-the-difference-between-these-three-chips-of-drv8870-1-2

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件: DRV8871DRV8872

您好 TI

   DRV8870/1/2的这三个芯片之间有何差异?

   是否有详细的比较表可帮助我进行选择? 官方网站上的筛选差异不是很清楚。

   rain.wang@arrow.com 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水、

    DRV8870使用一个外部分流电阻器进行电流调节。  提供了 VREF 引脚来调节电流调节电平。

    DRV8871具有内部电流感应功能(无需外部分流电阻器)。   

    DRV8872与 DRV8870类似、不同之处在于 VREF 引脚被 nFAULT 引脚替换以报告故障。  VREF 电平是固定的、因为器件不再具有 VREF 引脚。

    此致、

    Ryan