This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:IC、FET 功能

Guru**** 1626410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, DRV8328, DRV8300, DRV8308, DRV8320, DRV8320R, DRV8323R, DRV8323, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125630/mct8316z-ic-fet-capability

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件:DRV8329DRV8328DRV8300DRV8308DRV8320DRV8320RDRV8323RDRV8323MOTORWARE

您好!

我正在查找 BLDC 电机控制器、并找到8316系列。

看起来不错、但我 有一些问题。

1.我将使用24VDC 100W 电机,电机绕组 RMS 电流约为4A。

  它是否使用8316系列?

2、类似系统的 BEMF 峰值为50 A。

  没关系吗?

3.我使用了 BLDC_Int_Thermal_CLAC...

  结温看起来非常高。

  没关系吗?

4. PCB 顶层/底层铜厚度。

  我是否必须使用2oz 厚?

  似乎无法计算大约1oz。

如果您能给我一个答案、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemyeong、  

    [引用 userid="292237" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125630/mct8316z-IC-FET-capable"

    1.我将使用24VDC 100W 电机,电机绕组 RMS 电流约为4A。

      它是否使用8316系列?

    [/报价]

    否、8316系列只能处理高达70-80W 的功率。 对于集成 FET、100W 功率过高、热性能也过大。  

    我们建议使用具有外部 MOSFET 的栅极驱动器、例如 DRV8328、DRV8329或 DRV8300、以实现~100W 的更高功率电机。  

    [引用 userid="292237" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125630/mct8316z-IC-FET-capable"

    2、类似系统的 BEMF 峰值为50 A。

      没关系吗?

    [/报价]

    8316系列支持8A 峰值电流。 借助栅极驱动器架构、您可以推升至更高的峰值电流、因为 FET 的电流和热性能在栅极驱动器外部。  

    [引用 userid="292237" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125630/mct8316z-IC-FET-capable"

    3.我使用了 BLDC_Int_Thermal_CLAC...

      结温看起来非常高。

      没关系吗?

    [/报价]

    这是一个"较高"的结温、器件将接近170°C 的过热关断温度、因此您可能不希望在系统中出现这种情况。  

    [引用 userid="292237" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125630/mct8316z-IC-FET-capable"

    4. PCB 顶层/底层铜厚度。

      我是否必须使用2oz 厚?

      似乎无法计算大约1oz。

    [/报价]

    对于集成式 FET 计算器、您可以为4层电路板选择1、2或3盎司铜(中间层= 1盎司)、或为2层电路板选择1/2盎司铜。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    那么、您能否推荐具有 FOC 的正确 BLDC 驱动器?

    我 的 BLDC 电机功率 为100~120 W。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemyeong、

    目前、我们的 BLDC 栅极驱动器解决方案中未集成 FOC。 我们拥有的唯一正弦栅极驱动器是 DRV8308、这是一款较旧的器件、很难支持。  

    我可以建议使用外部微控制器、将 C2000 MCU 与 DRV8320、DRV8320R、DRV8323或 DRV8323R 配合使用。  我们有一些您可以使用的解决方案、请参阅下文。  

     

    DRV8320Rx

    EVM

    需要 LP?

    固件文件

    GUI

    用户指南

    换向

    H/W 文件

    BOOSTXL-DRV8320RS

    LAUNCHXL-F280049C

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    C2000 InstaSPIN 通用 GUI

    ·       EVM

    ·       《InstaSPIN-FOC 用户指南》

    ·       MotorControl SDK 快速入门指南

     

    无传感器 FOC (MotorControl SDK)

    硬件

    DRV8323Rx

    场定向控制

    EVM

    需要 LP?

    固件文件

    GUI

    用户指南

    换向

    H/W 文件

    BOOSTXL-DRV8323RS

    LAUNCHXL-F28027F

    无传感器 FOC

    InstaSPIN 通用 GUI

    ·       EVM

    ·       BOOSTXL-DRV8323RS InstaSPIN 快速入门指南

    无传感器 FOC (MotorWARE)

    硬件

    LAUNCHXL-F28069M

    BOOSTXL-DRV8323RS

    LAUNCHXL-F28027F

    硬件

    LAUNCHXL-F28069M

     

    谢谢、
    Aaron