This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:低侧 G 栅极和 S 栅极之间的 TVS 二极管存在一些问题

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1123766/drv8350r-some-problem-about-the-tvs-diodes-between-g-gate-and-s-gate-in-the-lowside

器件型号:DRV8350R

您好 TI:

  我们了解到 TVS 二极管 可以帮助解决负瞬态尖峰。因此我们添加了 SMF15CA。您可以 看到我的原理图。

当我获得 PCB 时、我对其进行测试。电机无法正常运行。即使一个 MOSFET 烧坏、一个 MOSFET 短路(g 到 s)。但 我

移除这些二极管、一切顺利。因为我们已经对上一个版本的 PCB 进行了数月的测试、但没有这些测试  

TVS 二极管和 我们的电压是小值、因此我确信 TVS 二极管是原因。

  我 的型号选择错误吗? 齐纳二极管或 单向 TVS 是否会更好?  

  期待您的回复

  

e2e.ti.com/.../1016.Motor.pdf

谢谢

石中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、胜利

    我将与团队协商、并打算在下周的星期三之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    目前使用的 TVS 二极管不能防止负瞬变、因为它的额定电压为15V。 GLx 不能低于-5V 瞬态、因此该二极管不会受到负瞬态的影响。 目前使用的双向 TVS 二极管仅可防止正瞬变。

     

    您可以添加栅极电阻器以进一步降低栅极驱动电流、因为降低栅极驱动电流将有助于缓解负瞬态。

     

    同时、我可以咨询我的团队以了解有关此问题的更多信息。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay:

      感谢您的回复。我不确定天气是否 存在负面的培训。我只使用这种培训来实现预防性效果。因此、 我很困惑这种电视如何破坏 MOSFET?使其开关速度更快或更慢?

     您说我们需要添加一个栅极电阻器。 您看到了我的原理图吗? 我添加了510Ω μ s、我们的上升时间为250ns。您是否意味着如果我添加了没有负瞬态、那么 PCB 就不需要 TVS?  我在添加 TVS 之前添加波形。

     正在等待您的回复。

    祝你一切顺利

    石中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

    我将在下周初咨询我的团队并提供反馈。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

     

    根据提供的波形、我没有看到负瞬态、因此我认为您不需要负瞬态保护。 您可以在 GLX 和 SPx 之间添加一个额定电压介于15-18V 之间的单向 TVS 二极管、以抑制正瞬变。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akshay:  

         好的。 但是、您能告诉我 TVS 导致损坏的原因吗? 恐怕如果我在 GLX 和 SPx 之间添加单向 TVS 二极管、MOSFET 会再次损坏。我只制造了十个 PCB。

    谢谢

    石中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

     

    我想知道您的不同接地端(DGND、SPGND 等)是使用网接还是0欧姆电阻器相互连接。 如果不是、我建议连接它们并查看问题是否仍然存在。 这将有助于诊断问题。

     

    此外,我想对上次的答覆作出修正。 如果您决定添加单向 TVS 二极管、则必须在 GLx 和接地之间。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OKH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhay:

       我发送有关 DGND 和 SPGND (PGND)的图片。 PGND 和 DGND 之间有一个共模扼流圈。 但这些驱动芯片的参考接地,如 drv ,mosfet,是 SPGND。我们使用 DGND,所以您可以看到 我之前发送的 SCH,我添加了

    GLx 和 SPGND (PGND)之间的双向 TVS。

    谢谢

    石中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

    我的目标是在本周结束前提供反馈。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

     

    我已经和我的团队讨论了这个问题、我们注意到双向 TVS 二极管不会帮助抑制负瞬态。 如果存在负瞬态、您希望二极管导通。 为了使用双向 TVS 二极管导通、GLx 必须下降至-15V 瞬态电压(不太可能发生的事件)。

    我们建议以以下方式实现二极管:

    我们不能完全确定 TVS 二极管导致损坏的原因、因此我们建议进行一些测试来帮助诊断问题。 但是、您会有损坏电路板的潜在风险。

     

    如果您对这种方法感兴趣、请告诉我、我可以建议测试方法。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay,

        感谢你的答复。 是的、在使用此板测试我们的系统后。我可以使用一个 PCB 来测试是否添加  单向 TVS。 我有一个调制 TVS SMF18A。 我将在测试完成后告诉您的结果。

    谢谢

    石中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

     

    对于单向二极管、我们建议使用额定电压介于15-18V 之间的二极管。

     

    如果您希望在可能的故障原因上测试双向二极管、我们希望获取 SHx、VGS、双向 TVS 二极管上的电压、nFault 和 INLx 的波形。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akshay:

        很抱歉、我没有得到这些波形。 当我添加 这些 TVS (SMF18A)并发送运行顺序时,电机只运行一段时间,电源进入保护状态。 我发现 MOS 短路了。 我决定移除电视,尽管我没有找到原因。电视可能会使 mos 的切换时间过长 ,从而 使上下桥同时导通?但我没有测量这个。当我需要知道这一点时, 我会冒险再做一次,但现在这个问题让我很困惑。不管怎样,我知道这不是一个电视的问题,对吧?

    谢谢

    石中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利忠、

     

    这些波形可能有助于解释我们看到的问题是否是由 TVS 二极管的选择问题引起的、因为我们可以看到 TVS 二极管是如何工作的以及它对输出的影响。

     

    此致、

    Akshay