我们尝试使用 MCT8316ZT 来控制 BLDC 电机、到目前为止、我们能够使其达到电机在空载时按预期旋转的程度。 但是、更改 DIR 引脚会显示以下行为:
- 当电机沿一个方向旋转时、将 DIR 引脚从高电平切换为低电平、或反之则无效
- 一旦关闭 nSleep 引脚并仅重新打开、则方向相反
- 在电机运行时切换 DIR 引脚后尝试施加制动输入。 电机瞬间停止、但即使在拆下制动器输入后、电机也会继续沿相同方向旋转
- 尝试提供100%和30%的占空比、观察结果无变化
- 已尝试将 I_lim 引脚上的电压从1.25V 更改为1.65V、观察结果相同。
是否有任何线索可以找到我们在这里可能遗漏的内容?
此致