This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:电流感应精度

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1127183/drv8873-q1-current-sensing-accuracy

器件型号:DRV8873-Q1

大家好、  

我的客户想知道 DRV8873-Q1电流镜感测精度是否随温度变化? 数据表显示在25°C 时的精度如下。 它会随温度变化吗? 我们在 D.S.中找不到相关的数字

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    随着温度的升高、IC 内部的电阻增加将导致精度发生变化。 下表显示了 ITRIP 随温度升高而变化的情况。

     此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    该图是关于 ITRIP 电流限制、电流感应 Ipropi 精度与温度关系如何?

    谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    没有关于 IPROPI 在整个温度范围内的精度的数据。 但是、您可以使用数据表中的 ITRIP 电流与温度间的关系图来估算它。

    25°C 和所选 ITRIP 的数据表中给出了典型 ITRIP 电流。 25°C 和另一温度下的 ITRIP 之间的百分比差异提供了 ITRIP 精度变化的百分比。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    请忽略我之前的答复。 电流感测精度的最小和最大规格(分别为-5%和5%)是在整个工作温度范围(-40°C 至125°C)内测得的。 只有典型值在25°C 环境温度下才能被表征。

    此致、

    Pablo Armet