This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:发货前的老化测试

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128017/drv8910-q1-aging-test-before-shipment

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

客户要求在发货前对关键电路进行老化测试。

以下器件在发货前是否经过老化测试?

DRV8910

DRV8244

请告诉我可以披露的检查内容。

100%或采样检查

高温测试(例如 125°C)

低温测试(例如 -40°C)

电流值和导通时间

此致、