我们在 DRV8434S 上看到一些异常行为:如果 VSDO 电源引脚悬空且 nSLEEP 在 VM 存在时更改状态,VSDO 将*短暂地*输出*大约4V 的电压脉冲,该脉冲将逐渐衰减。 在此示波器捕获中、黄色表示 VSDO、绿色表示 nSLEEP。

如果 VSDO 和 nSLEEP 连接在一起(直接连接或使用电阻器、例如10k)并由相同的电压供电、则这会成为一个更大的问题、因为如果在存在 VM 的情况下同时断开电压源(允许悬空)、 VSDO 脉冲将导致 nSLEEP 再次变为高电平或低电平、从而触发更多脉冲并导致两个引脚上重复振荡。

下拉电阻器不会停止脉冲、除非它大约为60欧姆或更强。 这是 DRV8434S 的已知问题吗? 是否有建议的解决方案或解决方法?