This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:返回计算裸片温度

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128251/drv8323-back-calculating-die-temperature

器件型号:DRV8323

您好!

是否有办法从进行顶部封装测量中反向计算裸片结温?

我们看到运行期间的峰值温度为108oC。

以下是数据表中的热性能数据:

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我将与我的团队协商、并在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    您可以使用以下信息来反向计算结温。

    TJ =结温

    TC =最高外壳温度

    如需更多信息、我建议查阅以下应用手册。

    《半导体和 IC 封装热指标》

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay