This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:原理图审阅

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8836, DRV8428E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125772/drv8836-schematic-review

器件型号:DRV8836
Thread 中讨论的其他器件: DRV8428E

大家好、

我的客户希望在监控 XY 移动应用中使用电机驱动器、

您是否能帮助检查这是否正常,特别是 VCC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总的来说、它看起来不错。  VCC 上的电感器(L501)是不寻常的、我们通常不建议这样做。 当电感器与大容量电容器交互时、它可能会导致振铃。  我建议先在不使用电感器的情况下测试设计(在其中添加一个0欧姆电阻器或焊接桥)、然后仅在遇到问题时重新添加电感器。   

    我看不到 大容量电容器(PC5C1)有多大、只要大于100uF、就可以正常工作。   

    如果他们对集成电流感应和电流调节等更现代的驱动器功能感兴趣、他们可能希望了解 DRV8424E 或 DRV8428E。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的反馈

    但是、100uF 大容量电容比 DRV8836更接近直流/直流、 DRV8836的 MLCC 只有10uF、这是否会成为问题?

    BTW、我认为他们不希望仅为了电流感应和调节功能而获得更高的价格、

    您是否有任何其他两相解决方案比 DRV8366更适合,

    需要具有成本竞争力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    大容量电容器的位置无关紧要、只要电源布线/平面足够大。  应该可以。  

    足够公平! 您当时似乎找到 了适合该应用 的最佳芯片。  我看到的唯一便宜的选项是 DRV8833C、它仅是 PWM 控制、而不是相位/使能/PWM。   

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    步进电机驱动器可以从电流调节功能中受益的是什么?

    DRV8428E 具有此功能、而 DRV8836没有。

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    电流调节功能允许您在不需要全部电机电流时为电机设置较低的电流值。  这可以减少系统中使用的功率、并防止步进电机过热。   

    此外、DRV8428E  还具有集成电流感应功能、这意味着您无需外部分流电阻器即可测量电流。  这可以显著减小系统的封装尺寸、因为您不需要大电阻器、并略微简化了设计。   

    有关电流调节的培训非常好地解释了这一点:  https://training.ti.com/current-regulation

    这里是 过流保护(OCP)与电流调节的说明

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob、

    除了功耗方面、

    我看到具有电流调节功能的慢速衰减,它是否有助于步进电机的谐振或音频噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    慢速衰减 可能有助于降低电机噪声、但无法保证。  请   参阅此"如何降低步进电机中的可闻噪声"说明、了解3.3.1电流纹波和衰减模式的影响。  慢速衰减会有所帮助、但其有效性不如混合衰减或智能调优纹波控制(DRV8428E 具有此功能)。  使用微步进通常还有助于降低噪声、提高微步进级别(例如、 1/256)将比全步进或1/2步进更安静。   

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    明白了、

    因此微步进和混合衰减都有助于音频噪声,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、两个都有帮助。   

    我之前似乎忘记链接了:  如何降低步进电机的可闻噪声

    谢谢、

    Jacob Thompson