Thread 中讨论的其他器件: DRV8428E
大家好、
我的客户希望在监控 XY 移动应用中使用电机驱动器、
您是否能帮助检查这是否正常,特别是 VCC?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
总的来说、它看起来不错。 VCC 上的电感器(L501)是不寻常的、我们通常不建议这样做。 当电感器与大容量电容器交互时、它可能会导致振铃。 我建议先在不使用电感器的情况下测试设计(在其中添加一个0欧姆电阻器或焊接桥)、然后仅在遇到问题时重新添加电感器。
我看不到 大容量电容器(PC5C1)有多大、只要大于100uF、就可以正常工作。
如果他们对集成电流感应和电流调节等更现代的驱动器功能感兴趣、他们可能希望了解 DRV8424E 或 DRV8428E。
此致、
Jacob
您好、Fred、
电流调节功能允许您在不需要全部电机电流时为电机设置较低的电流值。 这可以减少系统中使用的功率、并防止步进电机过热。
此外、DRV8428E 还具有集成电流感应功能、这意味着您无需外部分流电阻器即可测量电流。 这可以显著减小系统的封装尺寸、因为您不需要大电阻器、并略微简化了设计。
有关电流调节的培训非常好地解释了这一点: https://training.ti.com/current-regulation
此致、
Jacob Thompson
您好、Fred、
是的、两个都有帮助。
我之前似乎忘记链接了: 如何降低步进电机的可闻噪声
谢谢、
Jacob Thompson