This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1:将半桥 DRV8702DQRHBRQ1用作线圈高侧驱动器

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1126563/drv8702d-q1-using-half-bridge-drv8702dqrhbrq1-as-a-coil-high-side-driver

器件型号:DRV8702D-Q1

我们目前使用半桥驱动器 DRV8702DQRHBRQ1作为线圈高侧驱动器。

低侧 MOSFET 就不存在了。

使用的模式为1"无电流调节的 PWM 控制接口"。

我们看到退出睡眠模式时出现故障、并想知道是否可以由智能驱动器检测到下 MOSFET 栅极上的故障?

我们是否能够真正将 DRV8702DQRHBRQ1用作高侧驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以使用"插入"选项卡附加 JPEG、然后再添加图像?  我无法访问 Google Doc 文件。   

    此外、故障是否仅在退出睡眠模式时发生?  是否自行清除或保持高电平?  如果可用、示波器捕获将有所帮助。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在 PWM 激活后退出睡眠和自清零时、才会发生故障。 退出睡眠模式时、PWM 处于"0"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  让我来进一步研究一下。  我明天会回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图和其他信息。   

    当 PWM 处于"0"状态时、将驱动低侧栅极、但这是原理图中的 NC。  这会导致 GDF (栅极驱动器故障)、即自清零故障。  当 PWM = 1时驱动高侧时、该故障将被清除。   

    遗憾的是、无法"禁用"此故障检查、因此始终会发生故障。  当 PWM = 0时、它将不得不在软件中被忽略。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我知道、如果我们的 FW 在 PWM=0时忽略故障、则 DRV8702DQRHBRQ1可用作高侧驱动器。

    请确认。

    此致、

    Yoan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。   

    此致、

    Ryan