请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 大家好、
请帮您回答2个问题?
在高侧再循环时、ITRIP 是否会限制电机电流? 我想不是、我们看到 BEMF 导致 ITRIP 之外的大电流。
2.输出短路且电流接近 ABS 时 IPROPI 电压是否大于5.75V。 32A? 我认为这是一个电流镜电路、此时它将等于 VDD。
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮您回答2个问题?
在高侧再循环时、ITRIP 是否会限制电机电流? 我想不是、我们看到 BEMF 导致 ITRIP 之外的大电流。
2.输出短路且电流接近 ABS 时 IPROPI 电压是否大于5.75V。 32A? 我认为这是一个电流镜电路、此时它将等于 VDD。
最棒的
Zeming
Zeming San、您好
1:当电机电流在1:驱动电流期间检测到超过 ITRIP 阈值电平时、DRV 移至4:高滑动慢速衰减(高侧再循环)以停止增加电流。
因此、通常应在4期间降低电机电流。
现在回到您的问题。 在高侧再循环期间、ITRIP 应限制电机电流。 我认为 BEMF 无法在高侧再循环期间增大电机电流。


即使在 HS 再循环期间、过流检测也处于激活状态。 供参考。
IPROPI 引脚具有钳位二极管。 因此、即使电机电流更高、电压也将限制在5.5V。

此致
Shinya Morita