This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:DRV8830的更新速率是多少?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128972/drv8830-what-is-the-update-rate-of-the-drv8830

器件型号:DRV8830

我已经阅读了数据表、无法看到有关驱动程序响应更新的频率的任何信息。 是10Hz 吗? 100Hz?

它能改变输出功率的频率是多少?

希望我的问题清晰明了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、


    今天、我很乐意为您提供帮助。 驱动器的响应速率将取决于其内部 PWM 频率。 有关这些信息、请参阅详细说明电气特性的数据表第6.5节。 对于这个特定的驱动器、它的速率将为44.5 KHz。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率(应称为"占空比")与输出更新的速度无关。 我想问、如果我在0x0和0x30之间切换 DRV8830输出电机功率、实际输出电压变化的频率是多少?

    这是否使我的问题更清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、  

    我相信我理解您的问题、您正在问在提供输入和将输入反映为输出之间需要多长时间。 如果是:  

    PWM 频率将是决定输出根据给定输入进行更新的速度的主要瓶颈。 该器件受电压控制、因此内部 PWM 将改变其占空比、从而产生可通过电机输出看到的平均压降。 当使用 I2C 时、读取和写入时序将极快、如表6.6所示、在 us 至 ns 范围内。

    然而、这些变化 在本质上影响驱动 FET 的内部 PWM 的占空比。 因此、信号将在下一个 PWM 周期中更新、这与 PWM 频率相同。  

    此外、不同事件将有几个不同的时序、例如:

    • 启动时、器件必须在为 VCC 供电后等待至少60us 才能生成启动条件。  
    • 过流: 通过监控外部感测电阻两端的电压来感测电机电流。 当电压 µs 200mV 的基准电压超过大约3 μ s 时、PWM 占空比会降低、以将流经电机的电流限制为该值。
      • 过流事件必须持续约275ms 才能记录故障。 大约275ms 后、通过将 FAULTn 信号驱动为低电平并将串行接口寄存器中的 FAULT 和 ILIMIT 位置位、向主机发送故障信号。 电机驱动器将继续运行

    但是、对于在两条命令之间切换输出之间的具体问题、器件将在下一个 PWM 周期开始时立即更新、该周期的速率应至少为44.5kHz。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez