This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825 Fstep and mode 及其它功能

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128712/drv8825-drv8825-fstep-and-mode-and-others-function

器件型号:DRV8825

大家好、

在时序要求的 Fstep 中、我想确认它是否是 PWM 时钟、所以 DRV8825的要求低于250kHz?
如图所示、步长是否由模式0~3控制?
衰减模式和 DIR 的该部分的信号和控制?
提供 EVM 电路/BOM 可能会比较麻烦(尤其是在有更喜欢的电机线圈的情况下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    1) 1) Fstep 是步进输入的时钟。  必须低于250kHz、正确。  在 STEP 输入上的每个上升沿、电机将移动一个步长。   

    2) 否、该表只是试图显示在使用阶跃(上升沿)之前、DIR、MODE 引脚需要满足"设置"时间。  通常情况下、电路板上的衰减和模式引脚是固定的。  您只能控制 DIR 和 STEP 引脚。   

    3) 3) 我不理解 question...ca、您是否需要澄清?

    此致、

    Ryan