主题中讨论的其他器件: DRV8412、 DRV8462
您好!
对于使用此 IC 的最大安全电压、有一点混淆。 其数据表中提到70V。但是、其评估板建议仅使用52.5V 电压。 哪些因素限制了评估板不能在最高电压或接近最高电压时使用? 请。 在我的应用中、直流总线电压 为61V。我想使用此 IC 来驱动步进电机。 或者、如果可能、请告知。 此外、请建议进行更改、这可能会将评估板的操作扩展到61V。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于使用此 IC 的最大安全电压、有一点混淆。 其数据表中提到70V。但是、其评估板建议仅使用52.5V 电压。 哪些因素限制了评估板不能在最高电压或接近最高电压时使用? 请。 在我的应用中、直流总线电压 为61V。我想使用此 IC 来驱动步进电机。 或者、如果可能、请告知。 此外、请建议进行更改、这可能会将评估板的操作扩展到61V。 谢谢。
Amir、
DRV8432数据表中建议的最大值为52.5V。 这就是 EVM 的额定值。
如果您需要61V 电压、是否可以建议在上周开始采样的新器件?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8462.pdf
它采用 DRV8432等焊盘朝上或 DRV8412等焊盘朝下的方式。 所有步进逻辑都内置有一些非常高级的特性、例如自动扭矩和失速。 也是高级衰减模式。 您的 MCU 只需一个 STEP/DIR 输入即可满足您的所有需求、其余部分将为您提供帮助。
此致、
Ryan
Amir、
现已推出样片和 EVM。
https://www.ti.com/product/DRV8462
此致、
Ryan