This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:当移动设备仍未通电时、DRV2605是否支持启动蜂鸣?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128412/drv2605-does-drv2605-support-boot-buzz-when-the-mobile-is-still-not-power-on

器件型号:DRV2605

您好、TI 支持

      DRV2605是否在移动设备仍未通电时支持启动蜂鸣?  

     到那时、没有校准、没有 I2C 时钟、我们是否可以通过 I2C 发送波形并振动?

BR

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    DRV2605将需要 I2C 来启用此器件、然而、一旦被编辑、此器件可由 TRIG 引脚由硬件控制

    此致、

    Arthur