This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:无法正确启动

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128892/drv8302-cannot-startup-properly

器件型号:DRV8302

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

加电后、芯片无法正常启动、测量的引脚 DVDD、AVDD、GVDD 均为0V。 客户想知道原因是什么?

原理图如下:

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们的一些团队成员本周外出。 我们将在本周结束前对您作出回复。  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    客户能否确保 EN_GATE 设置为高电平? 如果它为低电平、则器件处于睡眠模式且 GVDD/AVDD/DVDD = 0V。  

    同时确保 AGND 和 DGND 连接在一起。  

    谢谢、
    Aaron