This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:分度器模式中的前置驱动器故障

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129643/drv8711-predriver-fault-in-indexer-mode

器件型号:DRV8711

大家好、

器件处于分度器模式时、器件何时指示前置驱动器故障? 在数据表说明中、当处于分度器模式时、H 桥被禁用、并且将设置 xpdf。 这是否意味着在分度器模式下、加电时会发生前置驱动器故障?  

客户使用随附的分度器模式和 MOSFET 规格、并将寄存器0x06配置为0x005F、然后找到的器件有时会指示前置驱动器故障。 您能否帮助检查客户配置是否错误? 客户想知道器件指示的前置驱动器故障的原因。 我还附上了 sch 供你参考。

e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_00X_2D00_000XXX_2D00_00_2D00_M00133_2D00_1.pdf

谢谢~

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rayna、  

    答案 详细说明了前置驱动器故障功能的工作原理:

    1. 我们在导通和关断期间监控外部 FET 的 Vgs。 我们有一个模拟比较器来检测电压、以查看 Vgs 是高于还是低于1V。  
    2. 如果前置驱动器命令外部 FET 导通、则 在 tDRIVE 时间(us)后 、我们将查看比较器输出、如果输出为高电平、则无故障、否则标记为故障。  
    3. 如果前置驱动器命令外部 FET 关闭、则在 tDRIVE 时间(us)后、我们将查看比较器输出、如果输出为低电平、则无故障、否则标记为故障。  

    然后、如果 在索引器模式下发生故障、它将禁用两个 H 桥。  索引模式下的前置驱动器故障与 PWM 模式之间的区别在于、所有 H 桥都关断、而在 PWM 模式下、只有遇到故障的 H 桥才关断。   

    以下是有关前置驱动器故障状况的另一个好问题:  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/749003/drv8711-predriver-fault-xpdf-detection

    以及讨论此特定芯片上前置驱动器故障修复的一些线程: 线程1  线程2

    您是否知道客户遇到前置驱动器故障的情况?  它们在负载、加速、停止、保持扭矩等情况下是不是这样?  

    此致、

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    是否在多个电路板中发现了此问题? 一旦一个驱动器显示前置驱动器故障、它是否始终标记 PDF 故障? 还是 PDF 故障偶尔在一个 IC 中发生?  

    您能否提供 XXHS 和 XXLS 电压的波形、是否存在 PDF 故障条件。 包含 nFAULT 信号? 与下面的波形类似:

    您能否尝试以下操作:

    • 将 TRDIVE µs 为最大值(μ F)。  通常、增加 TDRIVE 有助于防止 PDF 故障。
    • 将 IDRIVEP 降低至50ms、将 IDRIVEN 降低至100mA、并观察 PDF 故障是否消失。 将栅极驱动电流设置为最高值不是一个好主意、尤其是在 Q_GD 非常低的情况下。 这将导致开关节点上的上升时间非常短、从而产生噪声和不稳定。 FET 的 Q_GD 典型值为5.2nC、在400mA IDRIVE 时、上升时间约为13ns (这非常快!)。
    • 使用数据表中的公式(3)检查外部 FET 的 Q_G 是否在可接受的范围内。  

    此致、

    Pablo Armet