This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 电机软件是否可用于电机的 PLL 速度控制

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129301/can-ti-motorware-be-used-to-pll-speed-control-of-a-motor

器件型号:MOTORWARE
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

我正在尝试为 BLDC 电机制作一个 PLL 或同步速度控制器。

我偶然发现的研究: https://www.ti.com/lit/an/slua085/slua085.pdf

但是、所有部件都是不易解决的。

现代的 PLL 电机速度控制方法是什么?

我能否将 DRV8301与适当的 launchpad 结合使用、并以6000rpm 的转速实现 BLDC 电机的速度控制。

唯一的要求是、我尽可能快地使电机旋转至6000rpm 并保持运转。

此致、

C.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91011" URL"~支持/电机驱动器组/电机驱动器/f/motor-drivers-forume/1129301/CAN-ti-motorware-use-to -pll-speed-control-of -a-motor"]现代制造类似于 PLL 电机速度控制的方法是什么?[/quote

    这话什么意思? 您能详细解释一下吗? 您是否要 使用速度闭环控制来运行电机? 或者想要实现 PLL 来估算电机的转子位置和速度?

    [引用 userid="91011" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1129301/ca-motorware-use-use-to -pll-speed-control-of -a-motor"]我可以使用具有适当 Launchpad 的 DRV8301并以6000rpm[]的报价完成 BLDC 电机的速度控制。]

    这取决于您使用的电机、如额定电压、额定电流。 DRV8301适用于低压电机(< 60V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个闭环速度控制、我只想使用 PLL 或任何其他最新技术来控制电机的速度。

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、典型的电机控制使用 PI 或 PID 稳压器来实现速度闭环。 PLL 仅用于估算转子角度或速度、如上所述。 MotorWare 中的 BLDC/PMSM 电机控制示例使用 PI 稳压器进行速度和电流控制。

    您可以下载并安装 Motorware、其中包含许多支持此套件的示例项目、并按照实验指南了解这些实验项目。

    MotorWare: http://www.ti.com/tool/motorware

    如果您没有机会查看研讨会材料、我认为这将有助于揭秘一些术语和架构。

    https://training.ti.com/c2000-motorcontrol-training-series

    https://training.ti.com/introduction-motors-motor-control-part-1-introduction