This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:启用功能和器件配置

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129673/drv8343-q1-enable-functionality-an-device-configuration

器件型号:DRV8343-Q1

您好!

我们使用具有 SPI 接口的器件。
在我的测试过程中、我会执行以下操作:

器件通电(VM = 24V)且 ENABLE 引脚= 1、器件配置为3x PWM 模式

将使能引脚拉至低电平(0)后、在一段时间后再次拉至1、器件配置丢失、我必须重新配置器件。

我已对数据表中有关此行为的内容进行了分析、但我找不到一些答案。

我的问题:

如果使能引脚为低电平(长于 tRST、例如1s)并且不再恢复为高电平、则器件配置是否会丢失?

此致、
Steffen Müller í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我将与团队协商、并希望在下周中之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    如果使能引脚处于低电平的时间超过 tRST、器件将完全关断(配置丢失)。 有关更多信息、请参阅以下数据表的第8.4.1.3节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8343-q1.pdf

    希望这能提供一些澄清。  

    此致、

    Akshay