请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343-Q1 您好!
我们使用具有 SPI 接口的器件。
在我的测试过程中、我会执行以下操作:
器件通电(VM = 24V)且 ENABLE 引脚= 1、器件配置为3x PWM 模式
将使能引脚拉至低电平(0)后、在一段时间后再次拉至1、器件配置丢失、我必须重新配置器件。
我已对数据表中有关此行为的内容进行了分析、但我找不到一些答案。
我的问题:
如果使能引脚为低电平(长于 tRST、例如1s)并且不再恢复为高电平、则器件配置是否会丢失?
此致、
Steffen Müller í a