This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:FW 控制和 PWM 控制环路注意事项

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129920/drv8838-fw-control-and-pwm-control-loop-attention

器件型号:DRV8838
有一个游戏控制器项目将使用 DRV8838。 
客户希望了解:
在设计控制环路?和 FW 控制时、是否需要注意任何事项?
谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您的问题非常广泛。 您能描述一下系统和固件的一些要求吗? 例如、它是否需要监控电机电流? 开关 PWM 频率是多少? 等等  

    此致、

    Pablo Armet